请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:UCC28700您好!
我的客户向我询问了一个无变压器交流/直流解决方案。 在这种情况下、220AC 输入通过整流实现、然后直接输入到降压转换器中、然后低至120VDC 3.5A 输出。 请您提供建议吗? 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Yue
您可以使用我们的其中一个交流/直流控制器(如 UCC28700)在这些工作条件下控制降压转换器。 http://www.ti.com/tool/PMP20345 和 http://www.ti.com/tool/PMP10937 是配置为 UCC28700的两个示例。
此致、
Eric