This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2363:在12V (SH12A/B / SL12A/B)和3.3V (SH33A/B / SL33A/B)上感测电阻器?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2363, TPS2331, INA138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/839832/tps2363-sense-resistors-on-12v-sh12a-b-sl12a-b-and-3-3v-sh33a-b-sl33a-b

器件型号:TPS2363
主题中讨论的其他器件: TPS2331INA138

团队、

对于 TPS2363/TPS2331 :

-3.3V 和12V 感应电阻器能否同时用于外部高侧电流传感器?
开尔文连接能否同时连接到高侧电流传感器和 TPS2363?
-对于此用例(模拟电流传感器或功率监控器)、最佳的电流感应技术是什么?
-在 PCB 设计方面、应考虑哪些因素来实现这一目标?
是否有可用的 PCB 布线示例?

提前感谢、

Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    在将外部电流感应电路与 TPS2363的感应线路配合使用时、我看不到问题。 只需确保 使用的电流感应电路具有非常高的阻抗。  

    流入 、SH12A/B 引脚的泄漏电流最大为1mA 为了避免错误 、请使用单独的感测线路进行外部电流感测和 TPS2363。

    我们没有针对此应用的任何 PCB 设计示例。 请在感应电阻器和 SH12A/B 之间使用更宽的走线、以减小路径电阻、从而减少误差。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    您还有其他问题吗,如果不能,我们可以关闭此主题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

        您说过"只需确保 所用的电流感应电路具有非常高的阻抗"。

    我计划使用具有模拟输出的电流感应放大器。 在这些参数的数据表中、我看不到任何给定的输入阻抗参数。 因此、我假设如果它加载大约1mA 的电流、它不会影响 TPS2363运行。

    FoE 示例:INA138

    此致

    Sambit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sambit:

    可通过输入偏置电流参数了解电流感应放大器的输入阻抗。

    INA138数据表显示了12V 时的2uA (典型值)输入偏置电流、这意味着阻抗足够高。