This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25011:P 连接良好

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840643/lm25011-p-good-connection

器件型号:LM25011

您好!

IAM 愿意将 LM25011用于我的设计、输入电压为24V

我是否可以使用输入电源的简单电阻分压器、并像分压器那样将 PGOOD PINT 连接到其中点、以实现5V 至7V 的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bharath、

    如果输出电压低于7V、则可以将其用作上拉源。

    连接到 PGD 引脚的上拉电阻器 Rpgd 是什么?  分压器顶部和底部电阻器的并联电阻应为1/10或低于 Rpgd、 还应在中点添加0.1uF/16V 等小电容器、以滤除噪声。

    B R

    Andy