This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560200:WEBENCH 设计

Guru**** 2507265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS560200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840654/tps560200-design-for-webench

器件型号:TPS560200

尊敬的所有人:

我无法使用 WEBENCH 对 TPS560200进行仿真。

※μ V 条件

VIN=4.5〜5.5V

VOUT=3.3V

Iout=0.5A

对于经典类型的 WEBENCH、 由于以下消息、显示无法进行仿真。

当我查看数据表时、我认为可以在上面列出的条件下从以下数据运行。

您能告诉我为什么不能进行仿真?

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于最大占空比的限制、此 IC 无法支持4.5V->3.3V。

    肖恩