This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61021A:软启动时间

Guru**** 2523630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836809/tps61021a-soft-start-time

器件型号:TPS61021A

您好!

我是 TI 产品的经销商 FAE。
我对客户的软启动有疑问。
在数据表中、典型值为200us (输出电容器44uF /无负载)。
您能教我最小值和最大值吗?
该值可以是参考值。 无需补偿。
还是可以通过计算来计算变化?

我的客户在25℃的环境中执行了测试。
结果是350uS、除了输出电容器外、还有其他电路作为负载大约30uF。
此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我将与设计人员核实。 为什么客户关心此值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。
    这是因为下一个操作是在电源电压上升后执行的。
    以下操作是在电源电压完全上升后执行的规格。 为了满足规格要求、有必要估算软启动时间。
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我一直在询问软启动变化、 您能给我提供信息吗?
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    让我们通过电子邮件进行讨论。 因为我需要在电子邮件中发布一些更清晰的图片。

    很抱歉耽误你的时间!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否直接向我的电子邮件地址发送回复?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是您的电子邮件地址吗?

    Nomiyama、Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果不是、请再次发布您的电子邮件地址!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的地址如下。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已向您发送电子邮件。 )