This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2698:LM2698

Guru**** 2529670 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2698

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840301/lm2698-lm2698

器件型号:LM2698

您好,

我们将 LM2698用作升压转换器。  

输入为8.4V。  

输出= 12V  

我们得到了12V 的输出电压 但是、我们希望使用同一 IC 的关断功能。 在这里、我们通过晶体管来控制 SHDN 引脚。 当我们打开晶体管时、SHDN 引脚变为零、但 O/p 不会从12V 切换到0V  、而是仅降至9V。  

如何解决此问题?

 

电路已连接。  

e2e.ti.com/.../LM2698.pdf

此致、

模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amod、

    这是非同步升压转换器的自然行为。 输入电压通过电感器、二极管并出现在输出端。

    如果您希望在关断模式下 Vout 为0V、则需要使用另一个器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果是这种情况、那么 SHDN 引脚的用途是什么? TI 应将其删除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在使用器件之前仔细阅读数据表。 SHDN 引脚用于关断 IC、而不是关断输出。