This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5017:优化电路设计。

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840085/lm5017-optimize-the-circuit-design

器件型号:LM5017

请参阅 FA QEM-CCR-1909-00052报告、
在什么情况下会导致如此糟糕的过压? 过流? 或其他可能的原因?
我们需要一些方向和建议来优化电路设计。

BR James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 James

    您可以向我发送 FA QEM-CCR-1909-00052报告以及 LM5017的电路/ PCB 设计部分吗? 我的电子邮件地址。 andy.chen@ti.com   

    我将首先与质量工程师进行检查。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

     

    客户反馈似乎是最终客户操作步骤问题、如果有任何支持人员将再次联系、谢谢!

     

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    如果您将来需要有关此问题的更多支持、请发送电子邮件至 andy.chen@ti.com。  

    我现在将关闭该线程。

    B R

    Andy