This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS386000:TPS386000上升沿较慢

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108, TPS386000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840056/tps386000-tps386000-rise-edge-is-slow

器件型号:TPS386000
主题中讨论的其他器件:LSF0108

你好  

  当我使用 TPS386000RGPT 时、我发现 WDI 的信号上升速度非常慢、如图所示

我只需要 TPS386000RGPT 即可进行电源监控、无需上电序列功能

WDI 信号来自 CPLD、频率为500kHz、波形非常好、但是当它通过电平转换芯片(TI、LSF0108)时、上升沿很慢

我想知道、此信号是否可以满足 TPS386000RGPT 的使用要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    在 TPS386000上使用此上升时间时不应出现任何问题。 只需在超时周期内在 WDI 上有一个脉冲、上升时间无关紧要。

    谢谢、
    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你