请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54160 尊敬的 TI 团队:
我使用 TPS54160进行设计:Vin=35V,Vout=12.2V/0.6A,原理图和 PCB 如下所示、请帮助查看。
我还有另外一个问题: 这个芯片的压降电压是多少? 非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Maureen:
我建议您使用 Webench 来设计电路、您可以根据目标电容和 ESR 编辑输出电容器、因此您将获得适当的 COMP R/C 值以实现稳定的环路响应。
对于 PCB 布局、D5、C2、VIN 和 SW 引脚的环路面积过大、请按如下方式进行修改:
1.将 U3翻转过来
2.将 D5放在 U3和 L1之间的 C9位置
3.将 L1旋转90度以减小 SW 平面
B R
Andy