This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 是否有升压 SMPS 的建议?

Guru**** 2765465 points

Other Parts Discussed in Thread: LP8863-Q1, LM3697, LM36923

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/837936/any-recommendation-for-a-boost-smps

主题中讨论的其他器件:LP8863-Q1LM3697LM36923

您好!

对于升压 SMPS、您有什么建议吗?

输入:5V

输出:~20V

以驱动3组7个串联白光 LED。

每股20mA。

工业级

LOE 开关频率

EN-PWM

OVP/短路保护、热关断。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您可以尝试使用 LP8863-Q1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、IKON、

       LM3697和 Lm36923也可满足您的要求。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我是

      项目进展如何?

    此致

    肖恩