This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3404:PWM 调光

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840116/lm3404-pwm-dimming

器件型号:LM3404

您好!

关于 LM3404、我有三个问题。

1. LM3404的最小 PWM 调光频率是多少?

2.如何计算 LM3404的 PWM 调光分辨率?

3.较低的 PWM 调光频率比较高的调光频率具有更好的分辨率,对吧?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi-SASN、

    请参阅第13页的第7.3.7节、了解其中的一些说明。  通常、如您所述、较低的 PWM 调光频率具有更好的分辨率。  因此、如果您不希望眼部感知 PWM、200Hz 至400Hz 应具有足够的分辨率。

    谢谢 Tuan