This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM43601:负输出问题

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM43601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/839330/lm43601-negative-output-issue

器件型号:LM43601

尊敬的 TI:

我已经根据 Webench 仿真设计了-5V 逆变器设计。 但它不起作用(无输出)。

当我移除电容器 从 VIN 到 VOUT (CIO)或降至低于0.1uF 时、该问题就可以得到解决  

负载电流低于100mA。

请告诉我原因。

CIO 的额定电压超过25V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    输入电压范围是多少、这样我们就可以验证 Webench 设计了?

    通常情况下、CIO 0.1uF 足以满足此拓扑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    输入电压为5V。

    如果 Cin 值太大、它是否无法工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    CIO 和 Cout Pls 会对输入电压进行分压、如果 CIO 过大、LM43601可能会看到足够高的启动电压。

    请在 Vin 开启时使用示波器测量引脚13/14和引脚15/16之间的电压、对于芯片启动、该电压应高于3.8V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    请忽略上述答复。

    CIO 和 Cout 将分配输入电压、如果 CIO 过大、 LM43601 可能无法在 CIO 上看到足够高的启动电压。

    请在 Vin 开启时用示波器测量 CIO 上的电压、对于芯片启动、它应该高于3.8V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您的友好支持。