This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060-Q1:栅极引脚的绝对最大额定值常设点

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840526/lm5060-q1-standing-point-of-absolute-maximum-rating-for-gate-pin

器件型号:LM5060-Q1

尊敬的先生。

我想再次确认您的栅极引脚绝对最大额定值常设点

进行了比较。

我的不足是:

我可以看到有关(5)的评论、它特定于反向电池条件、而正 VIN 不是

电压。 如果施加正 VIN、则应以-0.3V 最小电压为基准。

我想知道我的理解是正确的吗?

很抱歉向您询问此类问题。 请提供您的建议。

此致、

H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sakai-San、

    正确。  

     当施加正 VIN 时、 应参考栅极引脚的最小电压规格-0.3V。

    注释(5)仅在电池反向情况下保持为真。

    此致、

    Rakesh