This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549-Q1:TPS2549-Q1在电压较低时是否会自动受到保护?

Guru**** 2522520 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2549-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840491/tps2549-q1-is-the-tps2549-q1-automatically-protected-when-it-has-a-low-voltage

器件型号:TPS2549-Q1

TPS2549-Q1具有低电压时是否会自动受到保护? 例如、我继续为 TPS2549-Q1供电。 当电压降至6V 或其他值时、TPS2549-Q1是否会开启自动保护功能? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    tps2549-Q1输入具有 UVLO 功能、如果压降低于3.9V、则会触发欠压保护。