请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM76003-Q1 大家好、团队、
我在数据表中有关于 LM76003-Q1 EMI 测试结果的一些问题。
在下图中、CFLT=4*2.2uF 和 LFLT=1uH、您是否可以提供测试滤波器电路?
2.只有400kHz 的测试结果,您能否用2~2.1MHz Fsw 提供 EMI 测试结果?
谢谢。
Johnny
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、
我在数据表中有关于 LM76003-Q1 EMI 测试结果的一些问题。
在下图中、CFLT=4*2.2uF 和 LFLT=1uH、您是否可以提供测试滤波器电路?
2.只有400kHz 的测试结果,您能否用2~2.1MHz Fsw 提供 EMI 测试结果?
谢谢。
Johnny