This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76003-Q1:数据表中的 EMI 测试结果

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM76003-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/837612/lm76003-q1-emi-test-result-in-datasheet

器件型号:LM76003-Q1

大家好、团队、

我在数据表中有关于 LM76003-Q1 EMI 测试结果的一些问题。

在下图中、CFLT=4*2.2uF 和 LFLT=1uH、您是否可以提供测试滤波器电路?

2.只有400kHz 的测试结果,您能否用2~2.1MHz Fsw 提供 EMI 测试结果?

谢谢。

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该原理图在这里详细说明了 Jonhny。 输入路径中有一个 L-C 滤波器、列出了相应的 L 和 C。'

    如需 CISPR 25 5类2米结果、请直接与我联系。

    根据此数据、传导不能与400k 的情况一样使用简单的 LC 传递。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johnny、我们一起离线解决这个问题。

    请关闭此主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Marshall。