This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS610985:如果 VIN 连接到 GND 和 SW、会发生什么情况

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS610985
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/839174/tps610985-what-happens-if-vin-connected-to-gnd-and-sw-is-connected

器件型号:TPS610985

如果 VIN 接地和 SW 连接、会发生什么情况、如下图所示;

工作和低功耗模式下的电流消耗是多少? 升压转换器是否仍处于激活状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果 VIN 连接到 GND、器件可能无法激活。 因为器件需要 VIN 引脚上的电压才能启动。 但这是非常奇怪的配置。 在设计 IC 时不考虑这一点。  您为什么要这么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要将 VIN 连接到 MCU 引脚、尝试停止升压转换器、即使在工作模式下也是如此、但我不确定分流 FET 是否始终处于关断状态、或者它将是随机的?

    此外、我不确定这种状态下的电流消耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    由于器件没有 UVLO、因此恐怕无法正常工作。

    如果输入电压仅小于1.6V、那么如果 MCU 禁用 IC、如何再次启用它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的 MCU 是自供电的(nRF52),它有自己的直流/直流转换器,因此我将使用 TPS610985为其他外设供电,以便我可以再次启用 IC。 问题是它的行为。 如果我将 VIN 引脚连接到 MCU GPIO 并将其下拉、会发生什么情况? 升压控制逻辑是否可以使分流 FET 保持开路?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 VOUT 电压高于典型值1.8V、则无法通过 VIN 引脚禁用该器件。

    您可以添加 MOSFET 以断开电源、或由于 IQ 非常小而让器件导通。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答,但 我真的不清楚,因为我可以看到 VIN 正在为升压转换器供电。 您说"如果 VOUT 电压高于典型值1.8V、则无法通过 VIN 引脚禁用器件。" 您能不能再多解释一下,这背后的逻辑是什么 ? VIN 和 VOUT 之间是否存在任何内部连接? 那么、如果 VOUT 高于1.8V、它能否在内部提供升压转换器逻辑、或者如何提供?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果输出电压高于典型值1.8V、则 VIN 引脚不是转换器的电源。 内部电路将由 VOUT 的能量供电。  

    正确的是、存在用于选择 VIN 和 VOUT 源的内部电路。