This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030:如何使用 LMR14030SSQDDARQ1的展频功能?

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840495/lmr14030-how-is-the-spread-spectrum-function-of-the-lmr14030ssqddarq1-used

器件型号:LMR14030

LMR14030SSQDDARQ1的展频是否有利于 EMI? 如何使用展频功能? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    扩频是一种工厂选项。 展频的目的是通过将这些峰值分散在比固定频率运行部件更宽的频率范围内、消除特定频率下的峰值发射。 可轻松过滤开关频率前几个谐波的低频传导发射。 更困难的设计标准是减少 FM 频带中较高谐波的发射。 这些谐波通常通过开关节点和电感器周围的电场耦合到环境中。 频率展频可以在 FM 和电视波段上平滑地传播能量、但足够小、能够将次谐波发射限制在器件开关频率以下。 器件开关频率下的峰值发射仅略有下降,下降幅度小于1dB,而 FM 频带中的峰值通常减少了6dB 以上。 通常、TI 部件使用基于线性反馈移位寄存器(LFSR)的周期到周期跳频方法。 这款智能假随机发生器可限制周期到周期频率变化、从而限制输出纹波。 假随机模式以低于1 Hz 的频率重复、该频率低于音频频带。

    希望这对您有所帮助。

    如果您认为我的回答回答了您的问题、请关闭主题。

    此致、

    Ankit Gupta、

    应用工程师