请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR14030-Q1 工具/软件:Code Composer Studio
MP2229是一款具有可调节输出和 ns 软启动时间的芯片。 能否使用 LMR14030-Q1将其替换为引脚2引脚?
2.我在手册中看到 LMR14030-Q1的软启动时间为5ms。 我明白了吗?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
MP2229是一款具有可调节输出和 ns 软启动时间的芯片。 能否使用 LMR14030-Q1将其替换为引脚2引脚?
2.我在手册中看到 LMR14030-Q1的软启动时间为5ms。 我明白了吗?
谢谢!
两个线程因同一问题打开: https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/840490
关闭此主题以避免任何混淆。
此致、
Ankit Gupta