This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R1:BQ27Z561-R1休眠电流

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840344/bq27z561-r1-bq27z561-r1-sleep-current

器件型号:BQ27Z561-R1
主题中讨论的其他器件:EV2400

我们在调试工作台上为 PCBA Vb 提供+2.8V 电压、而 PCBA 进入待机模式、发现休眠电流值约为46ua、另一个 PCBA 的休眠电流为15ua。数据表尚未定义睡眠电流最大限制。 如果芯片在电流为46ua 时进入睡眠模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    电路板上的其他一些组件必须消耗额外的电流、因此您会看到更高的值。 您是否使用 EVM 和 ev2400进行测试? 如果是、请从 ev2400上断开电缆。 我将使用您的电路板进行测试、您的通信线路是否会拉至电芯电压? 您的上拉电阻器的值是多少。 您能否分享您的原理图

    谢谢

    Onyx