This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3106:工作温度范围

Guru**** 2388850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/839852/tps3106-operating-temperature-range

器件型号:TPS3106

大家好、

原始线程链接:

https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/179260/646170?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS3106%20temperature#646170

该 IC 的工作温度范围(或)环境温度范围是多少?

如数据表中所述、我假设运行 TJ 意味着运行结温。

此致、

S.Saravanakumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saravanakumar、

    该器件的工作温度为-40至125 C、如数据表 Tj 中列出。

    谢谢、

    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abinav、

    感谢您的反馈。

    我想知道 Ta (环境温度)。

    在这种情况下、根据上述反馈、如果环境温度(或)工作温度(-40C 至125C)(非工作结温)

    我们可以关闭此帖子。

    此致、

    S.Saravanakumar

    TA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saravanakumar、

    对于 IC、计算出的环境温度会根据耗散的功率而变化。 您可以使用我们的数据表和热阻值来计算功率。 例如、结温的计算方法为:

    TJ = TA +(RθJA×PD)

    其中 TJ =结温

    TA =环境温度

    RθJA = 结至环境热阻

    PD =耗散的功率

    您可以使用此选项来求解所需的变量。

    谢谢、
    Abhinav。