This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3809:整个工作温度范围内的延迟时间

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3809

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840467/tps3809-delay-time-across-operating-temperature

器件型号:TPS3809

您好、E2E、

你好。

TPS3809的延迟时间为120ms 至280ms、这是在整个工作温度范围内还是 仅在25°C 条件下是如此?

此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    与您在此处询问的另一个问题类似:  ,答案是相同的。 虽然不受官方支持、但在理论上、规格不应超过这些过热值。

    谢谢、
    Abhinav。