This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV809:整个工作温度范围内的延迟时间

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV809, TLV809E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840464/tlv809-delay-time-across-operating-temperature

器件型号:TLV809

您好、E2E、

你好。

 TLV809的延迟时间为120ms 至280ms、这是在整个工作温度范围内还是 仅在25°C 条件下是如此?

此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    你是对的。 虽然此规格的最小值为120ms、最大值为280ms、但在25°C 时、这在理论上也应涵盖温度范围内的变化。 温度变化通常不足以影响该数字、超过这里的+/- 40%变化。 虽然不能保证、但保持在该范围内不应成为问题。

    事实上、如果您考虑 TLV809、您应该了解 TLV809E、这是我们功能相似的最新器件。 该器件在图19的图形中突出显示了整个温度范围内的复位延时时间。

    谢谢、
    Abhinav。