This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:不进入 LDSG 阶段、LTI 标志始终置1

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/839639/bq34110-not-proceeding-to-ldsg-phase-and-lti-flag-is-always-set

器件型号:BQ34110

你(们)好 我使用 LTEST 模式尝试过 EOS 学习周期、但状态仅保留在 LRLX 上、不会进入 LDSG 阶段。 原因可能是什么。 此外、记忆计时器无效(LTI)标志始终置1、是否正常? 我在此附上了我的 gg.csv 文件
e2e.ti.com/.../inquiry.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erika、您好!

    如果您在 df 中手动设置 EOS、则需要重置监测计以使其生效。 此外、设置 LRLX 后、您需要通过设置主机来控制 DSG 来激活学习周期。 如果器件直接使用 LEN 引脚控制放电、则 LEN 引脚将反映 LDSG 的值。 相反、如果主机控制读入放电流、该位将向主机发送信号以启用读入放电电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batt、

    始终设置的 LTI 标志如何? 它表示什么? 此外、以下内容是否正确?

    手动:

    EOS_EN cmd -> EOS_START_LEARN cmd -> LRLX 将设置->等待 REST 位生效?-> LDSG=1 -> LCTLEDGE 将设置-> 启用记忆放电电流

    自动:

    EOS_EN cmd ->自动学习时间倒计时-> EOS_RCELL_RRATE_LEARN cmd -> SRRL、SRCL、LPER 和 LRLX =1 -> 自动学习时间倒计时超时-> 等待 REST 位生效?-> LDSG=1 -> LCTLEDGE 将设置-> 启用学习放电电流

    其余位未置为有效、因此未实现弛豫。 这可能是什么原因? 我已将退出电流设置为较低的 mA、并将退出放松时间设置为5s。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erika、您好!

    LTI:记忆计时器无效

    如果 bq34110 EOS 确定功能检测到自计算最近的 Rcell 后定时器已中断、则该位设置为1。 在这种情况下、RSD 算法必须捕获两个新的 Rcell 值、这些值会随着时间的推移而间隔、以便计算新的 RRate 值并针对相应的警报和警告评估该值。
    1 =检测到计时器中断。
    0 =未检测到定时器中断。

    如果监测计未检测到弛豫、则不能采用 OCV、因此不会设置 REST 位。 将退出电流更改为较低的值可使测量仪表保持放松状态。 请将其保持默认值、如果您静止时的电流较高、请增大该值。