This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:SCL 到 GND 的阻抗非常小

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840408/bq76920-the-impedance-of-scl-to-gnd-is-very-small

器件型号:BQ76920

尊敬的 TI 专家

我现在使用的是 BQ76920、遇到了一个问题:

上电时、我们发现无法读取电压。

我们取出芯片 、发现 SCL 到 GND 的阻抗非常小、 感觉就像被细分

SDA 是正常的~Ω

我能知道如何细分 SCL 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果引脚暴露于 ESD 或引脚上的电压超过数据表中列出的绝对最大额定值、则可能会发生 SCL 击穿。 我建议更换器件、以查看问题是否仍然存在、并确定应用中的任何情况是否会导致此损坏。

    此致、

    Matt