This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:9节电池的相邻电池平衡

Guru**** 2558150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840415/bq76940-adjacent-cell-balancing-with-9-cells

器件型号:BQ76940

你好、

从数据表的底部电池组:

VC1-VC0是电池1
VC2-VC1是电池2
VC3-VC2短路
VC4–VC3短路
VC5–VC4是电池3

请注意、相邻电池不应同时平衡。 我的问题是:电池3是否被视为靠近电池2? 如果没有、这意味着我可以在电池3上启用平衡、而无需担心相邻电池平衡、对吧? (由于电池4将位于另一个电池组中)

非常感谢、

Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    是的、如果 VC2-VC3短接且 VC3-VC4排序、则电池2和3相邻。 它们共享从电池2顶部/电池3底部网络到 VC2/VC3/VC4网络的滤波器电阻器、不应同时进行平衡。