This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM43602-Q1:升压电容器在转换器上的 EMI 问题

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM43602-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/839080/lm43602-q1-emi-issue-with-boost-cap-on-converter

器件型号:LM43602-Q1

我有 一个将12V 转换为5V 并以500kHz 运行的 LM43602-Q1转换器。 我们看到大量 EMI 似乎是专门来自升压电容器。 电容器两侧的电流波形、如下所示。 如果我们重新放置电容器、EMI 会跟随电容器。 我们还尝试了更大的电容值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    我有几个问题:

    什么是升压电容器? 您是指 BOOT 还是 Cboot 电容器?

    您能否提供原理图和布局? 您是否使用 EMI 输入滤波器?

    您能否提供 EMI 图?

    此致、

    Ankit Gupa

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    您是否仍然看到此问题?

    如果您需要更多帮助、请告知我们、否则、请关闭此主题、以便 TI 不再监控此主题。 谢谢!

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师