请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM43602-Q1 我有 一个将12V 转换为5V 并以500kHz 运行的 LM43602-Q1转换器。 我们看到大量 EMI 似乎是专门来自升压电容器。 电容器两侧的电流波形、如下所示。 如果我们重新放置电容器、EMI 会跟随电容器。 我们还尝试了更大的电容值。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我有 一个将12V 转换为5V 并以500kHz 运行的 LM43602-Q1转换器。 我们看到大量 EMI 似乎是专门来自升压电容器。 电容器两侧的电流波形、如下所示。 如果我们重新放置电容器、EMI 会跟随电容器。 我们还尝试了更大的电容值。