This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:电源管理论坛

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969, MSP430F5234, PSEMTHR24EVM-081

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838273/tps23881-power-management-forum

器件型号:TPS23881
主题中讨论的其他器件:MSP430FR5969MSP430F5234PSEMTHR24EVM-081

e2e.ti.com/.../TPS23881A.pdfHi 

因为这是我们使用的新产品。  

请帮您查看原理图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户4206464、

    我们的 PSE 应用工程师目前正出差。  我希望她在下周回到办公室时能对这一点进行审查。  您能等到那时、还是更紧急?

    感谢您关注德州仪器的 PoE 产品、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这种情况非常紧急。

    请帮您进行审核。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    PSE 部分对我来说很好。 但我对 MSP430FR5969有疑问。 此 MCU 是否用于 I2C 至 SPI 转换或 PSE 控制器?  谁将编写代码? 谢谢。

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Penny:

    非常感谢。 MCU 用于 I2C、TI 将为我们提供参考代码。

    顺便说一下、我还有另一个问题。

    我们的设计遵循适用于  TPS2388x 的 TI 参考设计 PSE 系统固件评估模块。

    我们可以移除 U9和 U11吗?

    您对此更改有任何疑虑吗?e2e.ti.com/.../FirmPSE_5F00_SystemUsersGuide_5F00_SLVUBN3.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

     

    请注意、如果您想使用 MSP430FR5969、则需要使用 TI 的参考代码开发您自己的系统软件代码。 但是、如果您希望拥有 TI 的生产就绪代码(FirmPSE)、则需要使用 MSP430F5234。

     

    您是说 PSEMTHR24EVM-081电路板上的 U9和 U11吗?   PSEMTHR24EVM-081板上的 U9和 U11 用于将电源正常信号与电源隔离。 如果您不需要支持多个电源、或者已经隔离了 PG 信号、则无需 U9和 U11。 我将使本次讨论离线、具体介绍有关该项目的更多详细信息。 谢谢。

     

    此致、

    一分钱

    Bailey