This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:TL431参考设计:高效5V 精密稳压器

Guru**** 2814685 points

Other Parts Discussed in Thread: TL431, TL431LI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838627/tl431-tl431-reference-design-efficient-5-v-precision-regulator

器件型号:TL431

您好!

我对 TL431有疑问、在参考设计 中、高效5V 精密稳压器

电路中三极管的功能是什么?

BTW、 高效5V 精密稳压器和并联稳压器之间有何差异?

我认为这两种方法都可以调节电压。

谢谢。

此致

Mason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    我假设您正在讨论 BJT、对吧?  

    此外、虽然它们都是电压稳压器、但与线性稳压器应用相比、分流稳压器通常用于轻负载、而线性稳压器应用更适用于重负载。 只需将它们视为线性稳压器和并联稳压器、然后差异变得显而易见、它们各有优缺点。

    谢谢、

    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhinav:

    非常感谢您的帮助。

    我仍然有一个问题、如下图所示:

    C1在该电路中的用途是什么? 我认为它可能可以消除 自振荡、但我不知道原因、您能教我还是向我展示一些要学习的材料吗?  

    非常感谢。

    此致

    Mason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    TL431驱动 NPN 晶体管在“共集电极”或“发射极跟随器”中的发射极的负载,因为从基极到发射极的电压增益接近单位。
    发射极跟随器的关键特性是它具有非常宽的频带、并且不会将低频极点引入环路增益中。 这与发射极跟随器的输出阻抗有关。 这使得补偿非常容易,方法是通过将一个极点放置在由 TL431周围的电容器创建的环路中来添加一个“主极点”补偿。 在此电路中、C1添加了一个低频极点、无论输入和输出电容如何、该极点都能使电路保持稳定。 如果没有 C1、则会出现输入和输出电容器可能导致振荡的情况。

    请尝试以下配套资料以了解更多信息。 TL431是一个器件解决方案中的 Vref +误差放大器、因此您可以假设它将遵循与以下文档相同的要求。 如果您使用的是 TL431、我建议使用 TL431LI、因为它在整个温度范围内具有更好的性能。 查看签名上的链接以了解 TL431LI 信息。

    www.ti.com/.../snva020b.pdf

     

    -Marcoo