This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVH431:TLVH431QDBVR

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TLVH431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/839725/tlvh431-tlvh431qdbvr

器件型号:TLVH431

你(们)好,先生。

TLVH431QDBVR 是否符合 AEC-Q100标准? 谢谢  

您是否与我们分享 TI AEC 产品分类?

谢谢

Philip  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philip、

    我们提供采用 AEC-Q100标准的 TLVH431、但不提供精度为1.5%的型号。

    我们提供了以下功能、这些功能是对您选择的功能的改进。

    1%型号:TLVH431AQDBVRQ1

    0.5%变体:TLVH431BQDBVRQ1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo、

    很抱歉、不确定我的理解是否正确。  

     1. LVH431QDBVR 是否符合 AEC-Q100标准?  

    2. LVH431QDBVR 电压基准容差是多少? 低于 TLVH431数据表中的规格似乎表示 LVH431QDBVR 在 TA=25C 时的 Vref 容差为1.5%,您是否能帮助确认?  谢谢!


     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PYTsai、

    TLVH431QDBVR 不是 AEC-Q100。 该器件的额定工作温度范围为-40C 至125C、但不符合 AEC-Q100标准。

    在我的第一个帖子中、数据表包含符合 AEC-Q100标准的 TLVH431。

    2.是的 TLVH431QDBVR 是1.5%的器件。 这意味着其在25°C 时的初始精度可介于1.222V 至1.258V 之间。 下面的线是整个温度范围内的预期最大偏差、包括初始精度。

    如果您希望在整个温度范围内获得精度、那么它将是1.194V 至1.286V、由于温度漂移、该范围大于25°C。