This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R3-DEVICE-FW:监测计未充电

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQ24725A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/839057/bq40z50-r3-device-fw-gauge-not-charging

器件型号:BQ40Z50-R3-DEVICE-FW

您好!

我有一个使用 BQ40z50-R2 (更新为 R3)和 BQ24725A 的电路。 BQ24725A 似乎工作正常、因为我可以对其进行编程并应用更改。 电压表存在问题、因为它不会向充电器发送充电命令。 即使电池已放电、发送到充电器的电流和电压也为零。 所有标志和警告都是正常的(包括温度)、因此我找不到任何配置问题。 你有什么想法吗? 以下是测量仪表的原理图、以防万一:

谢谢、

费德里科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是状态标志和寄存器的屏幕截图。 系统连接到15V 电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frederico、

    请尝试重置测量仪表。 这是通过发送命令0x41或使用命令面板复位按钮实现的。 如果这不起作用、请附加您的 gg 文件、以便我可以查看您的设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已经尝试重置、但没有成功。 我会随附配置文件。

    谢谢、

    费德里科

    e2e.ti.com/.../8176.test.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请允许我用3天时间与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们最终发现了问题、因为 TSX 未被使用、所以我们没有将其接地。  

    谢谢、

    费德里科