This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:电源保持模式使用

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840069/tps659037-powerhold-mode-usage

器件型号:TPS659037
主题中讨论的其他器件:AM5728

大家好、我们的产品遵循 AM5728 GP EVM 设计 PMIC 设计(TPS6590378、使用电源按钮进入 PWRON、BOOT 1=0)、 我相信 PMIC 配置为 DEV_ON 模式。 我们遇到的一个小问题是、如果图像不存在、PMIC 将在8秒内关断。 这给我们在早期开发阶段带来了一些麻烦、因为软件可能并不总是准备好有效的映像来运行。  

是否可以将 POWERHOLD 上拉至 SMPS8输出? 因此、当 PMIC 完成启动后、保持电源电平为高电平、无论它实际上是在 DEV_ON 模式下运行、这是否可以防止8秒内自动关断?  对于断电操作、 如果软件将 DEV_ON 位设置为0、PMIC 是否会因电源保持为高电平而关闭或不采取任何操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您所描述的情形适用于为器件加电、但不适用于断电。 POWERHOLD 的优先级高于 DEV_ON 作为关闭请求、因此、如果在 POWERHOLD 为高电平时将 DEV_ON 写入"0"、器件仍保持开启状态。 请参阅数据表中的"关断请求"表、了解关断器件的所有可能方法。 长按键或 RESET_IN 是否可用于关闭系统中的设备?

    谢谢、

    纳斯塔莎