This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5161:您可以帮助检查 LM5161电路吗?

Guru**** 2507265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5161

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836595/lm5161-may-you-pls-help-check-lm5161-circuit

器件型号:LM5161

你(们)好,先生  

您可以帮助检查 LM5161电路吗?

令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    让我与专职应用工程师一起检查一下、稍后再为您提供最新信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    原理图看起来通常是正确的、但当施加12V 电压时、22uF/0805电容器可能是低有效电容。

    我建议使用 LM5161 Fly-Buck 快速入门计算器(从产品文件夹下载)来验证组件值(尤其是对于纹波注入)。该文件 对于检查 初级和次级输出所需负载电流的电流限制也很有用。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tim

    Vcc12V 输出电流为0.5A。

    Vcc12V_ISO 输出电流为0.2A。

    由于我们不熟悉隔离电源、您可以帮助我们验证吗?

                                              令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bogey、

    您是否下载了 LM5161计算器来验证您的电路设计?

    http://www.ti.com/lit/zip/snvc200

    根据我在应用中的计算:

    C365为0.01uF

    T9初级电感为115uH、电流峰值为0.85A

    3. R280必须限制无负载条件下的输出电压。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bogey、

    假设您使用的是一个匝数比为1:1的"间隙"变压器、其 Isat>1.9A 且漏电感<Lprimary 的1%、该值应约为120uH。  还要确保变压器上的 RC 值为300k Ω 和3.3nF。

    希望这对您有所帮助?