This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:输出电容器选择

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840055/bq24171-output-capacitor-selection

器件型号:BQ24171

大家好、

我 对 bq24171输出电容器有疑问。

输出电感器和电容器导致的、 会听到 LC 谐振。  

为了避免 LC 谐振、是否可以在 C9处使用10uF 电解电容器 而不是陶瓷电容器?

如果有任何问题、请告诉我。

背景

电池组没有热敏电阻、因此在 TS 引脚上放置10kΩ Ω 电阻。

因此、当电池未插入时、bq 会保持开关状态并听到 LC 谐振。

此致、

Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    当没有电池但 NTC 被替换为10kohm 时、充电器会将输出电容器充电至 BATREG 电压。  充电器会定期切换以保持 BTST 电容器充电并防止输出电容器下降到低于 BATREG-VRCH。   您听到的振铃可能是因为充电器以可闻范围内的频率进行开关、从而在陶瓷电容器中产生压电效应。  如果是、则可以增大电容值或降低 FB 电阻器值、以强制开关频率超出可闻范围。

    更改为电解电容器也可以防止出现同样的问题。  然而、充电器的内部补偿基于低 ESR (~10m Ω)陶瓷输出电容器、此电容器不会生成一个小信号零。  使用具有高 ESR 的电解电容器会生成小信号零点、从而可能导致控制环路不稳定。 此外、ESR 将导致大信号开关纹波。  低 ESR 电解电容器通常比高 ESR 电解电容器或陶瓷电容器昂贵得多。

    此致、

    Jeff