This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256301:如何同步 LLC 和 PFC 突发模式时序

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28056, UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840136/ucc256301-how-to-synchronize-llc-and-pfc-burst-mode-timing

器件型号:UCC256301
主题中讨论的其他器件:UCC28056UCC256403

您好!

我正在考虑使用 UCC25630和 UCC28056器件。
两个器件都具有突发模式功能。
但是、我认为每个器件进入突发模式的时序不同。
为了实现最高效率、两个器件需要同时进入突发模式。
是否有任何方法可同步时序以进入 UCC25630和 UCC28056的突发模式?
此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaji

    UCC28056突发模式在最大负载的10%或15%时启用、具体取决于使用的变体。  我们建议您使用我们最新的 LLC 控制器 UCC256403/4。  UCC256403/4上的突发模式在 LL/SS 和 BW 引脚上进行编程。

    如果您需要两个器件同时进入降压模式、我们建议您对 UCC256403/4突发模式进行编程、以便在 UCC28056进入突发模式时匹配。

    此致、

    Eric