This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:关于 BQ24171电流调节以及 SRP 和 SRN 规格之间的满量程差分电压

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840115/bq24171-about-bq24171-current-regulation-and-full-scale-differential-voltage-between-srp-and-srn-spec

器件型号:BQ24171

你(们)好  

我们的客户对 BQ24171有疑问。

我们检查了此 SRN-SRP 差分满量程电压规格。  

产品说明书中的内容   

  8.3建议运行条件  SRP–SRN  –200 / +200mV  *最大差分电压  

  但是  

  9.3.2电池电流调节

  SRP 和 SRN 之间的满量程差分电压 最大值为40mV

        能否在 SRP 和 SRN 规格之间使用-200/+200mV 的差分电压?  

  或者 ,我们是否可以仅使用  40mV 作为 SRN 和 SRP 电压??   

  我们需要通过  此器件规格来清除此差分电压规格。    

  

    100mΩ 客户希望与 T Ü V 一起使用更大的 Sens 电阻器。   

  SRP/SRN 规格对于 客户 设计非常重要。  

  但是,如果客户使用 Sens Resister 100mΩ,可以计算电荷电流调节规格吗?

 谢谢、尊重  

 三月贾斯珀 ( 日本旅游 )  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    最大 SRP-SRN 差分为+/-200mV。  调节数据是凭经验收集的。  没有用于计算精度的公式。  因此、我们测得的最高充电电流调节精度为+/-4%、即 SRP-SRN=40mV、这是我们可以保证的最高精度。  使用较高值的感应电阻器生成>40mV=ICHRG*RSNS,可能会由于内部基准不精确和放大器偏移而略微改善调节,但不会太大。

    此致、
    Jeff