This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:BQ76930 UV 版本

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840135/bq76930-bq76930-uv-release

器件型号:BQ76930

你(们)好

BQ76930将欠压 保护设置为2.9V。 当 电池电压接近2.9V 时对电池组放电、DMOS 在欠压保护之前关闭400毫秒、然后开启、再进入 UV 保护和 DMOS 关闭。

BQ76930的 ALERT 引脚未连接到 MCU、但连接到510K 电阻器。

正在等待您的回复。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    当电压低于数据表中所述的 UV 阈值时、BQ76930将设置 UV 条件。  UV 条件将设置 ALERT 并在导通时关闭 DSG 输出。  BQ76930不会单独导通 FET、必须通过 MCU 写入来清除 UV 故障并启用 DSG 来完成导通。  BQ76930没有 UV 迟滞、如果需要、需要 MCU 将需要完成该迟滞。  如果在发送 CLEAR 和 DSG_ON 时电池电压仍低于 UV 阈值、DSG 将导通、直到评估延迟并再次设置 UV 故障。

    在所示的波形中、当 DSG 关断时、电压可能略有恢复、以便 MCU 再次打开 FET、或者可能是 MCU 清除故障并重新启用 DSG。