This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14020-Q1:如果自举电容器未连接 b/w SW 和 BOOT 引脚、或者如果电容器短路、则会对稳压器产生影响

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840337/lmr14020-q1-if-the-bootstrap-capacitor-is-not-connected-b-w-sw-and-boot-pin-or-if-the-capacitor-is-shorted-then-the-affect-on-the-regulator-will-be

器件型号:LMR14020-Q1

大家好

如果自举电容器未连接 b/w SW 和 BOOT 引脚、或者如果电容器短路、则 会对稳压器产生什么影响、它是否工作。  

请就这一监管机构以及广义监管机构提供我的答案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irbaz、

    转换器通常在运行期间始终监控自举电容 Cboot 上的电压、刷新并保持高于引导电压 UVLO 的电压以正确驱动高侧开关具有更高的优先级。 如果 Cboot 电容处于开路状态、器件尝试开启高侧开关后、它将立即对 UVLO 进行三次触发、然后器件将停止开关以刷新 Cboot、因此高侧开关永远不会完全导通。 如果 Cboot 短接、则器件将始终尝试刷新 Cboot 或为其充电、并且永远不会启动正常的开关阶段。  

    在这两种情况下、如果内部刷新电路没有电压钳位或电流限制功能、则可能会损坏转换器。