This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5166:陶瓷电容器发出声音时出现问题

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5166EVM-C33A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836966/lm5166-problem-with-ceramic-caps-making-sound

器件型号:LM5166

我有两个问题要问:

1) 1)我们是否可以使用该极化铝电容器?

2) 2) C3应使用什么。

电路板只有一侧的组件、因此我不能通过在每一侧放置一半的值来使用消音方法。

此致

每个 ***

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PER:

    您是否检查 LM5166EVM-C33A 的电路设计?

    C9需要足够大的 ESR 来实现正确的输出纹波、请使用 EVM 上的0.11 Ω 串联陶瓷电容器 C9作为设计。  否则、环路可能不稳定并导致可闻噪声。  C24应是具有大 ESR 的电解电容。 由于输入电压稳定、陶瓷电容器 C3不应产生可闻噪声。   

    请注意 L1、请使用模制电感器(如铁粉芯电感器)、这有助于大大降低可闻噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Andy  

    感谢您的回答!

    是的、我以 LM5166EVM-C33A 作为参考。  

    我将重点介绍 L1。

    在 C9之前添加 ESR 电阻器0.11欧姆

    返回 C9上的陶瓷47u/10V X7R

    更改为 COT 模式、因为在该模式下声音几乎消失了。

    请参阅下面随附的直流/直流连接原理图。

    我使用过 Coilcraft LPS6235-473MR、认为这个是模制的。

    /按

    那么、我应该测试 LM5166EVM-C33A BOM 中建议的另外两个吗?:

    Würth 744063470

    TDK CLF6045NIT-470M-D

    他们是否更沉默?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PER:

    Würth 744063470应具有最低的噪声、因为绕组周围有胶水。  

    Coilcraft LPS6235-473MR 和 TDK CLF6045NIT-470M-D 应该具有相似的结构、您可以将它们的噪声级别与 Wurth 器件进行比较。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Andy

    上周我 Würth 了线圈、今天我有时间对其进行测试。 我在 PFM 模式下运行的模块。 由于布局布线和 引脚5上缺少电阻器、难以切换至 COT。 直接接地。

     在该 PFM 模式下、静音模式也通过 将 ESR 为0.2欧姆的电阻向 C9运行测试。

    感谢 您提供的这些信息、它似乎真的很有帮助!

    我们将在产品中切换到该 Würth 线圈。

    我现在解决了这个问题。

    BR

    每个 ***