This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:在 XREADY 故障期间读取电池电压

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/839551/bq76940-reading-cell-voltages-during-xready-fault

器件型号:BQ76940

你好、

我只是想知道 当有 XREADY 故障时、是否可以读取电池电压、例如 VC1_HI、_LO (0x0C–0x0D)。 因为当我读取 VC1的14位 ADC 时、我得到0x00。 请注意、我有一个永久性 XREADY 故障、因为我只使用3 220欧姆电阻器和9V 电池(VC1、VC2和 VC5)为底部电池组供电、因为我将只使用9节电池)。

另一个问题:当我向 XREADY 故障写入"1"时、它实际上是否在一段时间内清除、然后故障再次出现、或者它是否根本不清除?

谢谢、

Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    如果您的电池组断电、您将不会获得该组或以下组的电压。  要获得底部电池电压、您需要为底部和中间组供电。

    由于缺少一个组电源电压、XREADY 位将不会被清除、这是因为故障被持续置位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是为了澄清;除非所有顶部/中间/底部电池组都通电、否则我无法读取任何电压?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    如果仅底部组是受电压、则不会读取电压。

    如果底部和中间组是受电组、则从底部读取电压

    如果底部、中间和顶部组通电、则应读取所有电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注意到。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个快速问题:

    我为底部和中间组加电。 我从底部组中的各个电池读取的电压是正确的。 但是、从 BAT_HI (0x2A)和 BAT_LO (0x2B)读取总电压时、我似乎得到了错误的结果(我期望底部组的总电压、但我得到的值非常低)。 这是否是因为并非所有顶部/中间/底部组都已通电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    我预计底部组的总数、因为该部件将所有输入相加并除以4、所有上部单元格将报告0。  我看到的就是 EVM。 请记住除以4。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是我得到的结果(底部和中间组使用2节9V 电池和6个220 Ω 电阻器供电)。 使用万用表、底部组中的总电压为9.33V (3个"电池"各为3.11V)。 现在、当我读取 BAT_HI (0x2A)和 BAT_LO (0x2B)时、它会为我提供2.33伏(正如您所说的、这是底部组的电压除以4)。  我是否可以知道4分频的来源? 在数据表中似乎找不到它

    编辑:我明白了,非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    10.3.1.1.6节介绍了系数4、以从寄存器值获取电池电压。  请参阅 http://www.ti.com/document-viewer/BQ76930/datasheet/16-bit-pack-voltage-slusbk22356#SLUSBK22356。  我看到表16的描述没有描述用于寄存器值的计算、这可能会令人困惑。  我已建议对未来更新进行改进。  感谢您指出这一点。