This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63031:TPS63031静态电流问题

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838021/tps63031-tps63031-quiescent-current-issue

器件型号:TPS63031

您好!

我的客户使用 TPS63031来设计低功耗系统。 数据表显示其静态电流为35uA (最大值)。 但我们已经测试了 IQ 是否大于6mA。 测试流经万用表串进入输入端的电流。 请帮您检查一下。

图1是原理图。

测试图片。如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 KunYuan:

    感谢您的提问。 需要注意两个方面。

    数据表中的 Iq 列表是不切换时的静态电流。 测试条件为:Iout = 0mA、VEN = VIN = VINA = 3.6V Vout = 3.3V。 我将向您推荐一份应用手册、以便更好地了解它。  http://www.ti.com/lit/an/slyt412/slyt412.pdf  

    TPS63030x 具有省电模式。 如果您在低负载电流下启用电源安全模式、转换器将进入省电模式、以在宽负载电流范围内保持高升压模式效率。 否则、如果您禁用电源安全模式、转换器将以固定开关频率运行并消耗大量功率。

    PIN7"PS/SYNC"可配置是否启用/禁用省电模式(1禁用、0启用)。 如果您关心效率、我建议将其连接到 GND 以启用省电模式。

    此外、我是否可以知道电源和输入电压范围是多少?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    在最后一张图片中、您可以看到输入电压为3.6V。

    BR、

    Kun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 KunYuan:

    感谢您的提醒。 是的、我看到了最后一张图片、但我想知道该应用的 Vin 是否会改变。

    此外、我想知道您是否清楚 IQ 以及如何在轻负载时提高 IQ? 如有任何疑问、请随时注意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 KunYuan:

    我认为您早就没有听到您的声音了。 我将关闭此帖子。

    如果没有、只需在下面回复即可。 谢谢~