This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 低电压 LED 驱动器

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61042
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838558/low-v-led-driver

主题中讨论的其他器件:TPS61042

您好、E2E、

我们使用电池作为电源、范围为2.4V (最小值)~4.5V (最大值)、并且需要驱动 LED 3S 或4S (Vf=1.5V)、250~350mA

TI 是否有合适的解决方案?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian:

      TPS61042可支持最低1.8V 电源电压。 您可以检查此设备是否合适。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢您的回复。

    对于4.5V→4.5V (占空比为100%)是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian:

       恐怕它无法支持100%占空比、最大占空比约为96%。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    客户想要知道...

    如果 Vin=4.5V、但 LED 仅为4.3V (容差)、  LED 驱动器如何工作?

    占空比96%意味着如果 LED 为4.3V、那么输入电压需要降至 4.3V*96%=4.1x、只能转换为4.3V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian:

       如果 VIN 高于 Vout、它根本不会进行调节和开关、因为这只是一个升压器件、当 Vin 大于 Vout 时、它不能进行调节;

       2.是的。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢您的回复。

    我们的客户想要 评估效率、您能为其提供支持吗?
    (E2E 无法对其进行仿真)

    VIN=4.5V VOUT=6V @0.26A
    VIN=4.5V VOUT=5.8V @0.21A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian:

      请申请 EVM 并进行测试。

    此致

    肖恩