This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5141-Q1:压摆率控制

Guru**** 2534600 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5141-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/839940/lm5141-q1-slew-rate-control

器件型号:LM5141-Q1

尊敬的专家:

我的客户使用的是 LM5141-Q1、对压摆率控制感到困惑。

据说这种控制使用户能够调整和降低 EMI、但我无法找到有关如何使用这种控制以及如何调整的详细信息。 这是否意味着更改栅极电阻器以查看压摆率的影响、我们是否有计算器文件介绍如何设计压摆率以满足 EMI 需求?

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqi、

    驱动器压摆率控制通过为栅极驱动拉电流和灌电流规划不同的栅极来独立调整 VSW 节点的上升和下降时间。

    如果您需要更多信息、我有一份 NDA 演示文稿、如果您愿意、我可以与您分享?

    希望这对您有所帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    非常感谢。