This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61230:TPS61230芯片偶尔烧坏、高达50%。

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/837344/tps61230-tps61230-chip-occasionally-burned-out-up-to-50

器件型号:TPS61230

TPS61230作为升压转换器、4V 输入、5.4V 输出、驱动两个5V/500mA 到 USB 主机、第一种使用 LDO (TPS73501)输出5V、第二种使用 PMOS 开关(SIS435DNT)直接输出、每个输出都将有一个220uF 的钽电容器。 TPS61230在使用过程中偶尔会损坏、最高可达50%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    到目前为止、您是否有许多设备出现故障? 您是否有与我们分享的原理图和布局? 正常稳态期间和异常期间是否有示波器快照?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    此案例的最新状态是什么? 是否有任何新发现?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我将关闭此主题、因为没有收到您的任何回复。 如果仍有任何疑问、您可以发布新主题。 谢谢。