This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56C20:可调输出电压大于1.87V?

Guru**** 2811625 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS56C20, TPS56920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840012/tps56c20-adjustable-vout-greater-than-1-87v

器件型号:TPS56C20
主题中讨论的其他器件: TPS56920

您好!

我们正在研究 TPS56920或该系列的其他产品、以获取新产品。 我们有一个包含 TPS56C20的开发板、并执行一些测试、但会遇到问题。 以下是我们的高级要求:

  • 输入电压15V
  • 输出电压在2.4和10V 之间可选
  • 外部模式下的电压:大约10V
  • 内部模式下的电压:2.46至7.66V
  • 最大电压为10V 时的电流为4A

我们希望使用内部 DAC 来控制特定范围内的电压。 如果我们使用演示板的默认设置、我们将实现0.6V 至1.87V 的输出电压。 但是、我们需要更高的电压、因此我们认为我们在输出端放置了一个电阻分压器、并将其返回到 VOUT 引脚。 如数据表所示、对于 DAC、内部模式下的反馈是通过 VOUT 引脚提供的。   

遗憾的是、我们使用数据表中的公式看不到正确的输出电压。 当我们使用22k 和66.5k 电阻器时、我们预计在将 DAC 设置为0x00时、输出电压大约为2.4V。 但我们看到的是2.85V (无负载)。    VFB 仍然连接到电阻分压器的同一个点。 在 VOUT 上、我们测量的电压为0.6V、因此这看起来是正确的。 理想情况下、我们希望实现3.6V 的输出电压。

您能回答一些问题:

1) 1)我们是否使用了正确的转换器? 在输入电压= 15V 的情况下、我们能否实现 Vout = 10V?
2) 2)如果不是什么、可能的最大电压输出电压是多少?
3) 3)我们是否可能有过大的纹波? 我们应该尝试更改电感器吗?
4) 4)当我们将分压器从输出端应用到 VOUT 并使用内部 DAC 时、该公式为什么不起作用?
   A.是否可能有100k 的下拉电阻?
   b.如果是、该电阻值的精度如何?
5) 5)我们是否可以同时使用内部和外部模式并在这些模式之间切换?
6) 6) 6) VFB 输入是否有可能加载线路? 或者是否有不同的 VOUT 公式?
7) 7)我们是否应该寻找完全不同的器件?

非常感谢您的帮助。 Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、我刚刚收到了您的电子邮件、所以我想结束这个主题、我将检查您的问题并通过电子邮件提供反馈。