您好!
I2C 过程如下所示
1) 1)从 MCU 到 LP5018的起始位+芯片地址传输
2) 2)从 LP5018向 MCU 发送 ACK
3) 3)从 MCU 到 LP5018的寄存器地址传输
4) 4) LP5018向 MCU 发送 ACK
5) 5)从 MCU 到 LP5018的数据传输
6) 6) LP5018向 MCU 发送 ACK
7) 7)将停止位从 MCU 发送到 LP5018
问题1)
基本上、如果 MCU 无法正常接收2)、4)和6)、我们的客户正在考虑将 LP5018的 EN 重置为 Lo。
但是、如果 MCU 无法接收4)或6)的 ACK、那么如果 MCU 在不复位 LP5018的 EN 的情况下继续发送1)中的数据和地址、LP5018是否可以正常通信?
问题2)
如果 LP5018受到噪声的影响、它应该采取哪种行为?
此致、
本志本