This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM23601:EN 引脚和 VIN 引脚之间的最大电压差

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM23601, LMZM33604, LMZM33603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838668/lmzm23601-maximum-voltage-difference-between-en-pin-and-vin-pin

器件型号:LMZM23601
主题中讨论的其他器件: LMZM33604LMZM33603

大家好,团队成员。

我想通过将一个电容器连接到 LMZM23601 EN 引脚来延迟启动。

之前的主题中建议在 VIN-EN 引脚上连接一个肖特基二极管、以便对电容器放电。

但是、由于肖特基二极管存在问题、我希望使用普通硅二极管(higer 正向电压)。

因此、如果存在指定的值、我想知道电源电压(VIN)可以超过 EN 引脚的电压数。

我想知道 LMZM33603和 LMZM33604是否具有指定的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为电源不能超过 EN 引脚的特定值。 输入电压至 GND EN 至 GND 的绝对最大额定值为42V、但建议仅以36V 的最大电压运行 VIN。

    您始终可以在启用时使用分压器、这样输入电压轨上的放电电压永远不会超过42V。 当器件关断且安装了二极管时、使能电容器上存储的电压将放电至电源、并通过使能分压器电压临时增大输入电压。 例如、如果在 EN 引脚上有一个电阻比为10:1的36V 输入、并且在 VIN 和 EN 之间连接了一个二极管、 当电源关闭时、输入电压将瞬间降至36V + 3.6V、即39.6V、并且处于输入引脚的绝对最大额定值范围内。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy。

    我知道。

    非常感谢你的帮助。

    此致、