This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:低侧电压。

Guru**** 2449740 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170-Q1, LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/835325/lm5170-q1-the-low-side-voltage

器件型号:LM5170-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5170

您好 TI 团队

如果输入电压为80、则高侧 MOSFET 损坏。

LM5170-Q1也会断开吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    支持此设备的专家目前已不在办公室。 他们将在本周中回复您的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,春红陈

    很抱歉我刚回到办公室的时候耽误了我的时间。  根据 MOSFET 的损坏方式、LM5170可能存在也可能不存在。  例如、如果高侧 FET 有一个 D-G 短路、一旦低侧 FET 被切换、80V 将被施加到 HO 上、而 LM5170将立即受到损坏。  

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    这将是一个大问题、不是吗?

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不理解您的问题。

    您知道在80Vin 时导致 MOSFET 损坏的机制是什么吗?  因为您看到过应力导致 MOSFET 击坏?  应确保 MOSFET 未损坏。  否则、IC 可能会在 MOSFET 损坏后受到影响。   

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。

    谢谢