This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36015-Q1:外部 UVLO

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33620-Q1, LMR36015-Q1, LMR36015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/839521/lmr36015-q1-external-uvlo

器件型号:LMR36015-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR33620-Q1LMR36015

大家好、

是否可以为 LMR36015-Q1设置外部 UVLO 电路? 我看到、在 LMR33620-Q1数据表中、我看到通过第9.2.2.10节可以接受、但我在 LMR36015-Q1数据表中看不到相同的说明。

如果可以接受、是否应使用相同的公式、是否可以使用说明更新数据表?

谢谢、

进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    请在 TI 网站上下载最新的 LMR36015数据表、以下部分中有类似的说明:

    9.2.1.2.9.1外部 UVLO

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您的指导! 您是否知道何时将使用此信息更新汽车数据表?

    谢谢、

    进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    我将与产品工程师核实并尽快更新、可能需要一个月才能完成。

    B R

    Andy